This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数字控制 PFC 电压环路补偿器公式

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682820/digital-control-pfc-voltage-loop-compensator-equation

器件型号:UCD3138

您好、TI、

我正在读取有关数字 PFC 控制的 SLUA708和 SPRA902、并遇到了电压环路控制方面的问题。  

在 Spra902第9页中、有如下 GVC 公式。 从纸张 和书籍中, GVC =1/(s*c*vo)。 在 PFC 应用中,在内部电流环路闭合的情况下,GVC 应为1/(s*c*Vo*2*KS)或 ZF/(Vo*2Ks)。 但在下面的等式中、 有额外的 Km/Kf*[Vmin/Vmax]^2项。 这些额外的术语是什么意思和来自什么?  还是其他任何东西?  我能得到更详细的描述吗?

此外、在 SLUA708中、"Designing a UCD3138 Controlled Single Phase PFC"。 未给出电压环路公式。 这称为 非线性 PI、但应该有一些公式来保证 fc 处于适当的频率范围内。 它使用的等式与 Spra902 on 环路控制相同?


谢谢、祝你度过美好的一天

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    您的问题已转发给相应的工程师。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您有关 SPRA902的问题已转发给作者、您将很快获得帮助。

    关于 SLUA708、是的、它是类似的方程式 G=KP+KI/S 您可以通过 Fusion Digital Power Studio 对环路进行调优、它为您提供波特图(带宽、相位裕度、增益裕度)以及极点/零点

    此致、
    Bosheng Sun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,从论文和书籍中,我们读出 gvc =1/(s*c*vo)。 但是、这仅适用于模拟控制 PFC。 在数字控制中使用了软件、因此必须在控制设计中包含所有信号调节和前馈(这在模拟实现中是不同的)。 如果您得出电压环路功率级 GVC 的公式、则您提到的额外术语来自图2 (SPRA902中的控制图)。 此外、根据电压环路的环路增益公式(第9页的 TV)、GVC 包括除反馈增益 Kd 以外的电压环路中的所有增益。

    Shamim