This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3890:如何计算受监控电源的阈值电压?

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672705/tps3890-how-to-calculate-the-threshold-voltage-for-the-monitored-supply

器件型号:TPS3890

Q1)请验证以下计算

这是我要处理的数据表部分:

目的是计算 R1 = 30k 且 R2 = 10k 时的最大正负阈值电压。

VIN = 5V。

 

TPS389001、 负阈值(VITN)= 1.15V、 正阈值(VITP)= 1.157V

根据公式,VITP (MON)= VITP×(1 + R1÷R2)   =  1.157 *(1+30/10) = 5.35V

VITN (MON)= VITN×(1 + R1÷R2)   =  1.15 *(1+30/10) = 4.6V

Q2) VMON 的电势是多少

Q3)如果 VMON 连接到 VIN、会出现什么情况

请在竞赛中解释以下图片、

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishnu,

    我得到不同的监控电压:4.628V 和4.600V。

    如果 VMON 在上升并且超过4.628V、则/RESET 输出变为高电平。 如果 VMON 正在下降并且低于4.600V、则/RESET 输出变为低电平。 时序图中也显示了这种情况(数据表的图1)。

    4.628V - 4.600V = 28mV 的差异称为迟滞、如果 VMON 恰好处于阈值电压、则/RESET 输出不会振荡。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的回答。

    我已经过更正、有关用于计算阈值的公式、我在以下链接中找到了一个: slva450a

    请检查方程式4 (第- 2页)。 我认为这将更加准确、因为我们还包括泄漏电流。 有道理?

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishnu,

    是的、公式4更准确。

    考虑 Isense 的另一种方法是使 R1和 R2中的电流比 Isense 大100倍以上。 另请参阅数据表的第8.3.4节。 如果您选择 r1=30k、r2=10k、则可实现此操作、例如:1.15V/10k = 115µA Ω。 数据表中的最大 Isense 为100nA。 115µA、Δ I 大于100nA 的1000倍。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内容丰富、非常感谢您的回复。
    -Vishnu