This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:强脉冲放电和 Ra 更新

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700296/bq40z50-r1-higly-pulsed-discharges-and-ra-update

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50BQSTUDIO

我们将使用具有高脉冲放电功能的 bq40z50-R1。 (20-40A 时为0.1 - 1s)。 我们发现 Updateatus = 4、MaxError 变为100%、除非我们进行充电和"nice "连续放电、否则很难复位。

"nice "是否满足 Maxerror 随时间保持1%的要求?

是否有任何技巧可在高脉冲负载下优化容量估算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ragnar:
    当"更新状态"更新为06或0E 并将"最大误差"更新为1%时、在初始学习周期后将黄金映像编程到监测计中后、这些值不应自动更改为"更新状态" 04和100%的"最大误差"。
    在学习周期中、要创建黄金映像、您必须使用恒定电流或功率放电、但不必在每个电池组上执行此操作。
    以下是一些用于执行学习周期和创建黄金映像的有用链接:
    www.ti.com/.../slua777.pdf (也适用于 bq40z50)
    e2e.ti.com/.../Taking-your-fuel-gauge-from-design-to-production.pdf

    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、但不确定答案是否与我们的问题相关。 我想您说我们没有正确设置学习周期/黄金文件/参数。

    但是、如果长时间没有活动、我假设 MaxError 可以是100%? (在技术参考文献14.13中:

    配置:最大误差时间周期等效周期通过
    Qmax 更新之后的时间
    MaxError()递增0.05%

    有问题的电池已长时间存放在低 SoC 上。 GaugeStat[CF]被置位、表示(请求调节周期)。 它是什么?我们如何执行它? 与学习周期类似、但用作恢复/更新?

    一些电池已通过循环成功返回 MaxError 1%并将 UpdateStatus 更新为6、但我们不理解只有部分电池这样做的原因。

    此外、即使遵循此说明(技术参考中的6.4.2 Qmax 更新条件)、我们也无法进行 Qmax 更新。 满足 REST、VOK、oCVFR 标志和其他条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确,如果 Qmax 未更新,MaxError()将随周期和时间而递增。
    但是、很不寻常的是、它会增加到100%。 (如果"时间周期等效"的默认值为24小时、则需要大约5.5年或2000个周期、没有 Qmax 更新即可达到100%)
    此外、固件不会自动将更新状态从06或0E 更改为04。 如果更新状态更改为04、则可能会写入该值。
    当 MaxError ()>= Max Error Limit (需要条件周期)时,Gauge 状态 CF 设置。 Max Error Limit (最大误差限制)的默认值为100%。 这表明 Qmax 没有更新、并且在电池平面区域外 DOD 的放电或电荷应变化>37%、以更新 Qmax。
    是否可以使用出现故障周期的 bqStudio 以及您的 gg 文件发布日志文件。 这将有助于进一步调试此问题。
    此致、
    Swami