This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:LM5050-1在 EMC 测试中、脉冲组的压降约为1V。

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-2, LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670005/lm5050-1-lm5050-1-in-the-emc-test-the-pulse-group-have-a-drop-of-about-1v

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件:LM5050-2

尊敬的所有,

        24V 输出隔离电源项目、在 EMC 测试中、24V 脉冲组的压降约为1V。 原因可能是什么?

        是否有其他 IC 建议作为 LM5050-2? 更多 的保护措施、尤其是更多的去耦措施。 高电压 MOS 驱动。

        非常感谢;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cris、您好!

    如果我正确理解您的问题、您是否意味着 LM5050-1的输出与输入相比下降1V?


    此致
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kari,

    LM5050-1的输出与输出(24V 输出);相比下降1V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    您能不能将其显示为在 EMC 测试期间捕获输入电压、电流和输出电压的测试结果。
    您能否分享有关完成的确切测试的更多信息?

    LM5050-1可能在整个测试期间关闭、这是基于您的响应而实现的。


    此致、
    Kari。