This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65090:不使用 LDO

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701280/tps65090-not-using-the-ldos

器件型号:TPS65090

大家好、

我们的一位客户正在使用 TPS65090、但已决定不在 TPS65090上使用 LDO1/2。

在这种情况下、建议使用哪种电路? 它们能否断开输入电源并移除所有去耦电容器?

谢谢、祝您一切顺利、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、当 TPS65090上未使用 LDO 时、可以断开输入(VSYS_L1/L2)的电源并移除输入和输出(VLDO1/2)的去耦电容。 这是因为该器件上没有单个主 PGOOD 引脚或 PGOOD 位;因此、LDO 的输出电压对系统的其余部分没有意义。

    就端接而言、我会使 FB_L1/2短接至输出(VLDO1/2)、并使输入和输出悬空或同时将两者连接至 GND。 但我会将这些引脚保持在一定的电位上(悬空或 GND)。