This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00026:支持18节镍氢电池充电器

Guru**** 2588835 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000, TIDA-00026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700392/tida-00026-18-cells-nimh-charger-support

器件型号:BQ2000
主题中讨论的其他器件: TIDA-00026

我们 的 http://www.ti.com/tool/TIDA-00026 参考设计中使用了 BQ2000、适用于1-25节镍氢电池充电器。 这是我们对应用的最佳建议吗?在该应用中、应 对2个具有9V 的镍氢电池组进行充电和管理? 总共有18节镍氢电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hanno、

    您是否会将标题更改为 TIDA-00026 18节镍氢充电器支持? 因此、参考设计团队可以看到它并为其提供支持。 我认为这是对18节镍氢电池充电器的最佳建议。 我找不到其他支持18节镍氢充电器的应用手册。