This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:IHSOC 精度

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672461/tps543c20-ihsoc-accuracy

器件型号:TPS543C20

您好!

您能 告诉我 ISOC 的最小/最大值或精度(±xx%)。
它不必是保证值。



此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我看看我们是否有这方面的限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS543C20:35A 或更高电流时为+/-10%、25A 至35A 时为+/-15%。 如果您需要更多信息、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John-San、

    感谢你的答复。
    我知道您教授的精度符合低侧 FET 检测(谷底检测)的阈值精度。
    我从另一篇 E2E 文章中看到、精度因使用 RILIM 设置的阈值而异。

    我想知道高侧 FET 检测(峰值检测)阈值的精度。
    正如我在第一个帖子中提到的、数据表中将其描述为60A (典型值)、
    但我能不能认为它的精度也是±10%?

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sakai-sa、

    60A 参数未经过测试、仅指定为典型的"按设计"参数。 由于它不是经过测试的参数、因此我们将不会有它的任何统计数据。 我知道您在另一个部分有类似的工作岗位。 让我看看我是否可以合并这两个请求。