This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3478:40V、100mA 锂聚合物电池

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM3481, LM5022, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681290/webench-tools-lm3478-li-po-battery-to-40v-100ma

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM3481LM5022TPS55340

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

在项目中、我需要40V 的脉冲器件电压(脉冲为60ns、40V、 峰值20A)。 到目前为止、我使用的是 AMS AS1340升压器件并切换到了 TI 的 LM3478 -需要稍高的功率。

在这里、浪涌电流有很大的问题-当 LM3478接通时、电池进入"安全模式"。 设计按照工作台进行:

是否有解决方法来解决这个"第一个电流"问题? 我想切换到 LM3481、但 Workbench 说、它不起作用...

感谢您的支持和致以最诚挚的问候、

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrej:

    在升压转换器中、由于输出电容器低于输入电压、初始浪涌电流是固有的。 如果您尝试对输出电压进行脉冲、则最好使用由稳定40V 电源轨供电的 MOSFET H 桥。 这应允许您需要的60ns 脉冲。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grett、

    "脉冲"使用没有问题-每个脉冲输出都有自己的 LOESR 电容器。 因此、升压直流/直流中的电容器仅是存储器。

    但问题不在脉冲侧。 如果我仅启动升压直流/直流转换器、因此没有任何使用此40V 的器件、情况是相同的。 我随附了我的设计、希望有一些想法可以帮助您。 :-)

    谢谢、此致、

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrej:

    感谢您发布原理图。 这有助于清除应用程序。

    当您提到"第一个电流"问题时、是首次连接电池还是 UVLO 信号高于待机阈值且开关启动时?

    如果 是在首次连接电池时、这称为浪涌电流、与输出电容器相关。 本文 讨论浪涌来自何处以及应对浪涌的一些解决方案。

    如果是器件开始开关的时间、则与软启动时间相关。 这对于 LM3481来说可能是一个挑战、但对于某些外部组件来说可能是这样。 如果需要 SS 功能、LM5022可能是另一个选项。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    -Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garret、

    问题在于软启动-当启用升压器件并开始开关时。
    LM3481无法计算、因为它具有85%的直流电、而当我使用锂聚合物电池时、LM5022的 Vin=6V。 :-)

    无论如何、我将尝试使用 TPS55340并获取38V 电压。 希望它能更好地工作、因为有受控的 SS。

    感谢您的所有支持、
    安德烈