This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65261:通过 EN 关断输出所需的时间

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672890/tps65261-required-time-for-output-off-with-en

器件型号:TPS65261

您好!

您能不能告诉我器件在 EN 下关断的时间。
我们的客户通过复位信号输入 EN=Low 信号约50ms。
我很担心在 EN 进入低电平以实现稳定关闭的时间有多长。
我可能认为、如果您知道从向 EN 输入低电平信号到将其关闭的延迟、
我认为这将是对他们的回应。
它不必是保证值。
您能告诉我们您的意见吗?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai、
    实际上、如果 EN 下拉为低电平、器件将立即关闭。 如果您需要这里的值、我可以说它小于10us。
    如果没有负载、则 EN 拉低后 Vout 无法快速下降。
    如果要检查"Vout 下降"和"EN 下拉"之间的延迟、则应增加负载、例如1A。