This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:bq25606EVM 的操作

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670920/bq25606-operation-of-bq25606evm

器件型号:BQ25606

你(们)好

请为我们提供评估 bq25606 EVM 的建议吗?

我们假设接口规格为 USB2.0。

我们需要使用 micro-USB Type-B 电缆检查 USB 充电操作。

1。

EVM 具有微型 USB B 型连接器(J3)。

通常、哪种 USB 主机(USB 电源)器件适合评估?  

PC 是否正常?

您能告诉我们是否有需要考虑的事项吗?

2.

默认情况下、OTG 将通过 JP3的 SHUNT 引脚短接至 GND。

是否无需将 OTG 连接到 micro-USBType B 端口?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.可将 USB Micro 连接到 PC 或 其他 任何 USB 充电端口

    2. OTG 默认接地并通过拉高电平启用。