This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:ucc28950

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, TL103WA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677659/ucc28950-ucc28950

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: TL103WA

您好!

  我在电路中使用 ucc28950来传输 MOSFET 栅极信号。根据反馈信号、我们将获得 MOSFET 栅极信号。该控制器将有助于移动 CC 和 CV 模式、但无法切换、因此请指导我们。

   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aravind Raghul、
    很抱歉耽误您的回答。
    您能否提供高分辨率的原理图图像以及问题的更多详细信息?
    我可以看到有一个电压控制反馈和一个电流反馈。
    您的目的是将输出电压调节至设定的输出电流,然后让电流反馈主导控制吗?
    TI 为这种类型的应用提供了一款具有集成基准 TL103WA 的双路运算放大器、它可以让您的实现更轻松地进行设计
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aravind

    我假设您已经能够解决您的问题、并正在关闭此主题。 如果我弄错了、您可以重新打开它、否则会启动新的线程。

    此致
    Colin