This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61090:未升压至5.0V。 获得0.6V 的输出

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671195/tps61090-not-boosting-to-5-0v-getting-output-of-0-6v

器件型号:TPS61090

你好

我正在尝试使用 TPS61090获得5.0V 的输出电压。  Vbat 引脚上的输入电压测量值为3.8V、但输出电压测量值为0.6V。   

我认为我遵循了数据表中建议的元件布局准则。   

您能否提出可能的原因?   

谢谢你

e2e.ti.com/.../Power_5F00_Schematic-copy.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看您的布局、我担心器件在上电后会立即损坏。
    您可以检查 SW 引脚和 GND 引脚之间的阻抗、以验证器件是否损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您建议在布局中更改哪些内容?

    感谢你的帮助!
    -Zach
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试遵循以下白皮书中的建议: www.ti.com/.../slva773.pdf
    但我不知道是什么导致了这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SW 引脚和 GND 引脚之间的阻抗应大致为多少?   

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应高于1M。 它会降低数百欧姆、如果器件损坏、则会降低很多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们刚刚测量了它和它的20k 欧姆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有其他电路板以前未上电? 您可以在上电之前/之后检查阻抗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们确实有其他 PCB、但我们需要在它们上焊接组件。 现在、我们只有一个板上焊接了元件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    错误的元件放置是否会损坏 IC?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    错误的元件放置是否会导致 IC 损坏?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 IC 损坏主要是由布局问题引起的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我更改了 TPS61090组件的布局。  您是否对该布局是否会出现相同问题有任何建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0755.Power_5F00_Schematic-copy.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与 C2的布线方式一样、这仍然不好。 我将回复您的另一个电子邮件主题并关闭此主题。