This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:电池的反极性

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682722/lm74700-q1-reverse-polarity-for-batteries

器件型号:LM74700-Q1

我想做一个反极性保护电路来保护我的项目免受意外反转的影响。 想法是将电池连接到此电路、并将电路连接到各种其他组件。 项目将不会位于同一 PCB 上、因为它可能会有所不同。 我使用的是 Arduinos、电机控制器、声卡等。 有示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、我需要至少12安的电流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    有关反极性保护电路、请参阅 LM74700数据表中的典型应用电路第10页的图3。
    对于12A 应用、请选择具有2m Ω Rdson 的外部 FET。

    这是汽车应用吗?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kari、

    感谢您的回答。 这是一个机器人应用。 机器人可以使用12-24V 的锂聚合物或凝胶铅酸电池、我估计使用接近12安培的连续电流