This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14201H:GND (引脚4)和外露焊盘连接

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701081/lmz14201h-gnd-pin-4-and-exposed-pad-connection

器件型号:LMZ14201H

您好!

我在许多项目中将 LMZ1420XH 系列用作电路第一级的初级直流/直流转换器、线性 LED 驱动器在第二级继续使用该转换器。

最近、一些 EMI 测试在60MHz、150MHz 和300MHz 的峰值出现意外的高频时失败。

模块的频率设置为低于300kHz。

我们咨询了几位工程师、有些工程师建议移除将 EP 连接到 GND 引脚的 PCB 轨道。

尽管根据 LMZ 数据表、GND 引脚应从外部连接到 EP、但它们声称、如果连接、可能会产生噪声或振荡。

是这样吗? GND 引脚是否在内部连接到 EP?

你有什么建议?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!

    EP 和引脚4 (GND)在内部连接。 但是、仍建议出于散热目的对其进行物理连接。  

    数据表中的图49显示了可能影响 EMI 的两个关键电流环路。 降低 EMI 噪声的一个建议可能是将输入电容器放置在更靠近 VIN (pin1)的位置。 此外、确保反馈电阻器靠近 FB (PIN6)并使走线长度和尺寸较小。

    此致、

    Jimmy