This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2375:TPS2375不能与 TPS23861配合使用

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2375, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682793/tps2375-tps2375-not-working-with-a-tps23861

器件型号:TPS2375
主题中讨论的其他器件: TPS23861

你(们)好

我有一个简单的电路连接、正如数据表所示、对于使用 TPS2375的3类 PD、它连接到使用 TPS23861的 PoE 开关(TL-SF1008P)。 PSE 产品的网站显示其符合802.3af、但 TPS23861符合802.3at 标准。 PD 开启时遇到实际问题。 我现在已从 TPS2375上移除了 RDet 电阻器、并将其直接放置在与220 Ω 电阻器串联的两个二极管电桥上、PSE 现在正在尝试开启、因为它短暂达到48V、然后下降到检测模式、但仅在 I 时 切断 TPS2375电源轨和电路其余部分的轨道!! 对于电路中的2375、我得到的只是5.6V 左右的频繁脉冲、就是这样。

因此、我基本上只能达到48V 的几乎工作状态、方法是在 HD01电桥输出端放置24.9K + 220Ohm 电阻器(来自 H2019变压器的双电桥)

您知道发生这种情况的原因吗?我应该使用另一个 TI 器件作为 PD 前端而不是 TPS2375吗? 我无法提供原理图、因为这是普通的老式学校原型设计(到目前为止、它已证明是最快的生产途径!)。 我还更换了2375、以防我将 N/C 引脚等短路并将其断开。 请提供任何资料。

此致、Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、在花了几天的时间进行这方面的设计之后、没有任何人回应给我提供任何指示、我决定使用 MOSFET 和几个开沟器设计我自己的检测、分类和上电电路、它在我可以想到的所有测试条件下都能很好地工作。 很高兴能得到 TI 的帮助(在这里添加 sarcasm!)

    似乎在 TPS2375上进行检测、但它无法通过分类、然后继续上电、我尝试了各种各样、但没有结果。 此外、由于它是一款故障锁存器件、因此很难计算出错误并耗费大量时间。 因此、我完全放弃了 TI PoE PD 器件、我的电路可能占用3倍的空间、成本更高一点、但至少它实际上是可行的!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我们对延迟回复深表歉意、因为我们的许多应用工程师上周末都不能使用。
    TPS23861符合.at 标准、这意味着它应该能够与2类和1类(有些更喜欢将1类称为"802.3af")功率级互操作。

    对于1类应用、TPS2375广泛用于仅限 PD 的设计。 它还由 UNH-IOL (符合 IEEE 标准的第三方测试仪)进行了测试并通过测试。

    如果 PSE 未在~48V 电压下开启、则无法通过检测。 在这种情况下、我通常会在 PoE 前端放置检测电压(来自电源)、以查看其距离可接受的检测电流有多远。 如果电流过高、我将检查 VDD-VSS 上的任何组件(或添加的组件)是否没有可能增加检测电流的额外负载。

    通过查看波形 VDD-VSS、如果电压一直达到~48V、则它已通过检测、问题可能来自(VDD-RTN)之间的负载。

    还有一个适用于 TPS2375的 EVM、可用于对解决方案进行原型设计。 这位于下面的链接中。
    store.ti.com/TPS2375EVM-TPS2375-IEEE8023AF-POE-Powred-Device-Evaluation-Module-P549.aspx