This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33603:频率折返特性

Guru**** 2484705 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701246/lmzm33603-frequency-foldback-feature

器件型号:LMZM33603

如何为 LMZM33603启用频率折返功能?

数据表在第12和13页中提到了它、但我找不到任何描述如何启用它的地方。

您是否只需将 RT 引脚悬空即可启用频率折返?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tannis、

    频率折返功能默认启用、无需额外配置。

    将 RT 引脚保持断开只会强制稳压器以其默认400kHz 频率切换。

    此致、
    Jimmy