This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:内部温度传感器的精度

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683150/tps53647-accuracy-of-internal-temperature-sensor

器件型号:TPS53647

您好!

关于 TPS53647中内置的内部温度传感器、该传感器在温度范围内的精度是多少?   

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Donald、

    通过 TPS53647上的 PMBus 读取的温度数据来自连接到该器件的功率级、因为大多数损耗都发生在这些功率级上。

    通常、在我们的功率级上、TAO 将在25°C 时处于0.8V、并且温度系数为+8mV/°C、±0.2°C

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen