This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:它是否与 VOC = 5.65V 和 ISC = 200mA 太阳能电池板兼容?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682532/bq25505-is-it-compatible-with-voc-5-65v-and-isc-200-ma-solar-panel

器件型号:BQ25505

您好!

我想使用您的 IC 来控制3.7V 和2500mAh 锂聚合物电池的充电。 至于太阳能电池板、目前制造商只为我提供了 Voc = 5.65V 和 Isc = 200mA。 我的问题是 BQ25505是否可以支持该太阳能电池板、因为其最大输入电压为5.1V、但太阳能电池板的 MPPT 将大约为4.5V。 至于最大输入电流、我不知道它是否能够支持高达200mA 的电流。 谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰

    两个方面、您可能需要使用钳位来防止电压超过 ABS。 最大电压。 此外、MPPT 算法有可能将一个设定点设定为钳位电压的最大值、而不一定是最大值下的真正 OC 电压 光照条件。

    此致、
    Gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Gautham!
    谢谢、但关于我提出的第二个问题(最大输入电流)。 我认为电路不会按电源术语工作、对吧? 假设我在 VZ = 5.1V 时使用齐纳二极管来进行计算、并对4.25V (约5.65V * 0.75)的 MPPT 电压进行编程。 在本例中、如果我们将 MPPT 中的电流近似为 ISC * 0.85、则 Imppt = 0.85 * 200 = 170mA。 因此、MPPT 中的功率为4.25 * 170 = 725mW、高于510mW。 理由是否正确?
    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰

    请参阅收集元件的数据表、以确定在特定 V 下可以获得的有效电流  

    MPPT 计算使用电压。 如果钳位电压阻止充电器看到实际的 OC 电压、则提取的功率可能会更低。  

    此致、

    Gautham