This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350 EDV0、1、2更新了查询

Guru**** 2468030 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681902/bq78350-bq78350-edv0-1-2-updated-inquiry

器件型号:BQ78350

大家好、团队、

 

我将发送电子邮件询问 bq78350的 CEDV 更新

 

我的客户使用了默认 GG 文件、仅更改了 EDV 电压、如随附的 PPT 文件

然而、当客户测试充电/放电时、RSOC 更新为原始 EDV2电压(3501mV)、而不是新的 EDV2电压(3250mV)

请参阅随附的 PPT 文件和日志 Excel 文件

 

您能否告诉我客户如何从默认 gg 文件更新 EDV 电压?

客户的设置有什么问题?

 

您能否告诉我以下4项设置的区别?

看起来#1、#2和#4是相同的、因为它不是来自初始设置的 EDV

  1. FIXED_EDV0 1           EDV_CMP 1
  2. FIXED_EDV0 1           EDV_CMP 0
  3. FIXED_EDV0           0 EDV_CMP  1
  4. FIXED_EDV0          0 EDV_CMP 0

 

谢谢你

我正在附上 gg 日志文件和其他相关材料

谢谢你

 e2e.ti.com/.../13s4p-discharge-test.pptxe2e.ti.com/.../TI_5F00_BQ78350_5F00_1.03_5F00_V01_5F00_180405.xlsxe2e.ti.com/.../2st-0.2C-Discharging.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hayden,
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayden、

    这里有3个问题。 首先、您尚未完成 CEDV 特性说明、这意味着除了 设置上的设计电容器之外、该算法没有跟踪容量的基础。 其次是 EDV_CMP 模式。 这意味着它不会使用固定的 EDV。 其次、如果它使用固定的 EDV、它将只保持 EDV 保持时间的容量、即1。 如果要在设置中使用固定 EDV、请禁用 EDV_CMP 模式、然后复位并启动周期。