This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:关于 TPS26602#39;s 瞬态浪涌测试对应关系。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669269/tps2660-about-tps26602-s-transient-surge-test-correspondence

器件型号:TPS2660

我过去发布过以下主题帖。

e2e.ti.com/.../2450410

从答案未返回的情况来看、我感到很难看到 ISO7637-2@2004在这款器件上的合规性似乎很严重。

因此、我将尝试参考以下文档作为客户参考。

①如果是 ISO 61000-4-5 (浪涌测试)、则可以在以下电路图中对应 VIN=24V、负载= 16Ω Ω。

②If ISO 61000-4-29 LV1 (电源故障测试)、它可对应于以下电路图、VIN=24V、负载= 24Ω Ω。

因此、请检查我的考虑。

如果根据所述的内容执行相同的测试,是否可以执行“清除状态”的权限?

另外,请教授有关“TI 设计”的问题。

(如果它是另一个线程、请告诉我、我会将其发布在那里。)

在参考以下文档设计电路时、是否有可能符合2004版本 ISO7637-2的脉冲4和5a 标准?

www.ti.com/.../tiduc41.pdf

www.ti.com/.../tidub49.pdf

此致、

Pokun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在 TPS2660上有可用于 ISO 测试的测试结果。
    将在明天与您分享。

    您能给我发送一封电子邮件、网址为 karikalan@ti.com 吗?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kari-San。

    我今天给您发送了电子邮件。
    请继续回复。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Pokun、

    我已通过电子邮件发送 ISO 测试结果、现在关闭此主题。

    此致、
    Kari。