This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:如果充电器已连接且发生过压;在这种情况下、充电器 IC 禁用充电;电源正常状态是什么?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682806/bq25898-if-charger-connected-and-over-voltage-occurs-in-this-case-charger-ic-disables-charging-what-will-be-the-powergood-status

器件型号:BQ25898

您好!

比如说、USB 充电器已连接且发生过压。 根据 BQ25898规范、充电器 IC 将禁用充电。 禁用后,“Power Good”(电源正常)的状态将是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sachin、

    如果在充电时输入 OVP、则电源正常状态位变为0、表示电源正常、/PG 引脚变为高阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkatappa、
    正如会话电源正常指示器(/PG)中所讨论的、电源正常的条件之一是 VBUS 低于 VACOV 阈值。 如果发生输入过压、/PG 将变为高电平。
    此致、
    Eric