This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:热关断

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672342/tps25942a-thermal-shutdown

器件型号:TPS25942A

尊敬的 TI:

我们使用超级电容器充电器。

通过我们的审查、我有关于热关断的问题。

在℃表中、我们会询问在高温工作(85 μ A)下不应用热关断的范围。

目前、我们希望在5.2V、1A 电流下充电约30秒。
此外、当高温条件设置为55°C 时、请向我们发送可能的充电条件(电压、电流、功率等)的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BJ、

    您能否分享更多信息以建议设计。
    。 超级电容器是用于备用电源还是用于提供瞬态峰值电流?
    。 什么是终端设备?
    。 超级电容器的值(F)是多少、最大值是多少 环境工作温度
    。 对30秒的充电时间有任何要求吗?->超过30秒是可以的?

    有关 更多详细信息、请参阅有关超级电容器充电的应用手册 www.ti.com/.../slva920.pdf。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:
    感谢您的关注和支持。
    它用作备用电源。
    2.是黑盒。
    Vinatech:7.5F/6.0V (55°C)
    规格如下。
     -。 电流限制–5.1A
     -。  VIN= 5.1V
     -。 超级电容值- 7.5F/6.0V
     =>超级电容器2S 模块7.5F 6.0V 13x26x28 R=7.5mm
     -。 充电弹齿–≈30秒。
    当高温条件设置为55°C 时、请向我们发送有关可能的充电条件(电压、电流、功率等)的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BJ、

    感谢您提供详细信息。
    我们在55°C 下没有测得的热关断数据、但即使在55°C 下、根据更高的环境温度(例如85°C)设计电子保险丝参数也能满足并满足要求。
    选择软启动电容 CdVdT 为~90uF。 这会将充电电流设置为~1A、并需要38秒为7.5F 的超级电容器完全充电。
    请返回以进行任何澄清。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rakesh:
    感谢您的关注和支持。
    我们将再次与您联系以获取更多问题。
    谢谢、此致、