This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:编译或保存时出现 UCD3138固件错误

Guru**** 2590090 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680747/ucd3138-ucd3138-firmware-error-when-compiling-or-saving

器件型号:UCD3138

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、当我编译或保存 UCD3138固件时、我会得到上述错误。
    我不知道如何纠正这一错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我再次编译时、错误消失、但它感觉编译时间比以前短得多、只有控制台列

    ****为项目 UCD3138HSFBEVM_029构建配置 UCD3138 ****

    "D:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-k all
    (rm device_id.obj)和(perl ./../build_scripts/create_date_dot_h_CCS5.pl)
    Makefile:204:目标"预编译"的配方失败
    "rm"不是内部或外部命令、也不是可运行的程序
    或批处理文件。
    "Perl"不是内部或外部命令、也不是可运行的程序
    或批处理文件。
    gmaking[1]:[预编译]错误1 (忽略)
    ""
    gmake[1]:没有为'main-build'执行任何操作。

    ****构建完成****

    我不知道这是为什么、因为我觉得编译器工作不正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如上所示、在编译错误的开头、我单击"另存为 UTF-8 "、然后出现上述情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道它是否与此相关、也不知道选择哪一个"编码"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我删除了 UCD3138全桥硬开关固件项目并再次添加。
    这个问题似乎已经解决了,而且已经恢复正常。
    但我不知道为什么会这样呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我认为这个问题可能更适合 CCS 论坛、因为它与编辑器相关。   

    e2e.ti.com/.../