This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:UCD3138与脉冲序列间的关系

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700093/ucd3138a-ucd3138-vs-sequences-of-pulses

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件:UCD3138

您好!

在我的应用中、我将需要生成脉冲序列("脉冲序列")。 我想配置 DPWM、运行脉冲生成、并让器件在给定的脉冲数(我预计会有数千个)或毫秒(最有可能是几十或几百个)后自动停止它。 除了启动序列之外、我还想在 ARM 内核不参与的情况下实现这一目标。

如果可以使用 UCD3138、您能否建议如何实现这一点?

此致、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    工程师正在对此进行研究、并将返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可能会很难找到某种解决方案、但为什么不只使用 ARM 内核呢?  这就是它的作用。  这将会容易得多。  

    所有这些脉冲是相同的、还是需要随脉冲序列的时间变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    单个脉冲序列中最有可能出现的脉冲可能是相同的、但我稍后将会介绍。
    我希望获得更高的精度、使 ARM 内核的代码尽可能简单、并让它忙于其他事情。
    但是、如果您这么说、最好的方法可能是使用计时器、并在倒计时结束时让代码停止 DPWM。

    谢谢、此致、
    Adam