This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950如果未使用、如何连接 TOORoute 和 OUTF

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672845/ucc28950-ucc28950-how-to-connect-oute-and-outf-if-no-used

器件型号:UCC28950

你(们)好。

我的客户想要禁用 SYNC SR 函数、如何在 未使用时连接 TOSE 和 OUTF、保持悬空或连接到接地或其他环境

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、红色

    建议将 Oroute 和 OUTF 接地10千欧。

    它应该将 DCM 引脚连接到 VREF、因为如果 DCM 连接到 VREF、SR 输出、OTPUT 和 OUTF 将在正常和突发模式下被禁用。

    此致、
    云生