This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070-Q1:Ton 的消隐时间

Guru**** 2579385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672334/ucc28070-q1-blanking-time-of-ton

器件型号:UCC28070-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28070EVM

您好的应用团队;

此部件是否具有 在 GDX 输出端开启的消隐时间?

换句话说、我想知道电流检测的最短导通时间。

此致、

Hidekasu Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Someno

    电流检测最短导通时间。 电流反馈信号可能为零。

    此致、
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yunsheng-san、
    感谢您的快速回复。

    最短导通时间是多少?
    请问现在几点?

    此致、
    Hidekazu Someno
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Someno

    最小导通时间可能为0。

    此致、
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    云生三

    抱歉。 我对客户不知道的内容的解释可能不合适。

    众所周知,IC 通常具有消隐时间,因为噪声滤波器可避免发生故障电流感应是在打开后由振铃等引起的。 该 IC 还应具有消隐时间。
    我想知道消隐时间。

    此致、
    Hidekaazu Someno
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Someno
    不存在电流限制比较器的消隐时间规格、建议在 CSA/CSB 引脚上使用1k Ω 和220pF 来生成消隐时间、这已经在 UCC28070EVM 上实现。

    此致、
    云生