This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:TS 采样打开 DSG FET?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700619/bq27742-g1-ts-sampling-turns-on-dsg-fet

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件:BQ25890

TR 2.2.1.3建议、如果 UVP 被置位且未检测到充电器、则器件应进入模拟关断状态。 所发生的情况是、DSG FET 会以恰好3秒的间隔重新启用。 这对应于 TS 采样。 启用 DSG FET 会导致电池电量进一步耗尽。 UVP 是默认的2800mV、电池电压当前为2603mV。 如果允许设备在此模式下继续、 BQ27742 最终将关闭。

发出 shutdown 命令可立即停止 TS 采样和 DSG FET 启用(如预期)。

我应该补充的是、Pack+和系统之间的唯一连接是 BQ25890充电/电源芯片上的 BAT 引脚。 BQ25890未通电、但 BQ27742是否错误地确定已连接充电器?

错误还是设计错误?

John Newell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    您的充电器检测阈值在监测计数据闪存中设置为什么?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    如果您可以向寄存器的方向指出具有充电器检测阈值的值、我可以回答您的问题。 我查看了功能方框图并得出结论、有一个硬件比较器可检测到 PACKP 比 VPWR 高300mV 的情况。 这似乎是检查是否连接了充电器的检查结果。

    似乎有一个解决问题的办法,如果您可以确认,这是可行的。  寄存器68关断 V 的默认值为零、这表明如果我将其设置为表示最坏情况下的最小电池电压的值、BQ27742将不再对 DSG FET 进行脉冲。

    顺便说一下、参数 Q&A 给出了错误"Load or Store Action Can't find the parameter:Gas Gauging.it Cfg.Reserve Energy"的问题是否得到了解决、我使用的是 BQ Studio 1.3.80、连续更新始终出现此错误。

    BQ27742无疑是一款非常巧妙的硬件/固件设计工具、如果我忽略了显而易见的内容、请原谅我。

    此致

    John Newell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您就在硬件比较器上。 我认为该测量仪表上存在该参数、但它用于不同的测量仪表。 关断 V 的方法可以正常工作、请尝试一下。

    参数 Q& A 当前已损坏、此监测计上没有保留能量参数。 您是否使用 q& A 更改了其他参数。如果没有更改、我建议手动输入 df 并进行更改。

    谢谢
    Onyx