This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS2660应用问题

Guru**** 2579385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671450/tps2660-tps2660-application-issue

器件型号:TPS2660

大家好、

我的客户正在 PLC AI 模块中使用 TPS2660。 今天他们测试了插件功能、但他们的波形很奇怪、需要您的友好支持来解释、谢谢!

正如您可以在波形上方看到的、黄色波形是插入式测试期间 TPS2660的输入波形、通常为24V 总线电压、但脉冲最长持续时间约为50V 和50ms。 出现此尖峰的原因可能是什么? 这有问题吗? 绿色波形是 TPS2660的输出波形。

非常感谢您的支持!

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    您能否共享客户原理图、以查看除 TPS2660之外 PLC AI 模块的输入端可能导致问题的原因。
    但从波形可以看出、TPS2660在电压达到接近30V 后启动。 客户可能已选择 OVP 为30V、这就是为什么 TPS2660输出在 OVP 之后启动的原因。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    请找到随附的原理图、谢谢! OVP 设置为30V。

    此致、

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    在客户计划尽快进行 pp 时、您能否帮助检查并提供一些反馈? 他们需要找到原因、谢谢。

    此致、

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    此问题已待处理超过2天、是否有人可以帮助解决此紧急问题? 谢谢!

    此致、

    Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    输出斜坡速率编程为1.6ms、对于100uF 输出电容、它的速度非常快。 这意味着浪涌电流可能会达到1.8A 的快速跳变限值(电流限值为1A)。 由于这种快速跳变、输入将看到电感反冲、输入端的电压可能会跳升至更高、并被40V TVS 钳位。

    您能否使用0.01uF 的 dVdT 电容(C315)进行测试、以及捕捉输入和输出的输入电流波形。


    此致、
    Kari。