This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62421:设计可靠性

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677176/lmr62421-design-reliability

器件型号:LMR62421

您好!

昨天我在这里发布的目的是检查我的升压转换器布局是否适合应用、但它不适合应用、因此、是否有人还可以使用 LMR62421X 布局检查我的5V 至12V @ 0.5A 直流/直流转换器?

非常感谢、

Simone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持此部件的工程师目前不在办公室、下周初您将收到回复。 此外、您能否发布更干净的布局图片? 标签会重叠、因此很难识别图片右侧的是哪一个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    抱歉、布局图不干净。 我希望这会更干净。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Simone。

    很抱歉耽误你的时间。

    布局有一些注释。

    1您应将引脚5 (AGND)连接到散热焊盘。

    2在靠近输出端口的位置更换 C13 (输出电容)。

    3您有两层吗? 如果是、在引脚1 (PGND)附近放置一些通孔会有所帮助

    4如果没有两层,则 cupper (i 突出显示)是不够的。


     谢谢

     Jing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    非常感谢您的回答。

    我在这篇文章中附加了集成在我正在开发的主板内的新设计。 此设计是否更适合? OUT 电容器附近的焊盘是一个开关、 当开关打开 时、该开关将 OUT 平面与12V 走线短路。

    非常感谢您、

    Simone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Simone

     它看起来更好。 我仍然有一些建议和问题。

    1 2我已突出显示输出端口和 GND。 我没有得到您关于"输出电容器附近的焊盘是一个开关、当 开关打开时 、它会将输出平面与12V 迹线短路。"

    3如果您可以在下一个 GND 引脚上放置一个通孔、则会更好。 因为将是 GND 引脚中的电流。

    4我很好奇、为什么您使用 两 个通孔将 R3连接到 EN、我想您可以直接在顶层连接它。

    谢谢

    Jing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    如您在4中所述、我移除了过孔、并在3中添加了一个过孔。 对于前2个点、名为"无"和"PoE"的焊盘将连接到中央焊盘、以便决定是否使用类似的方式启用12V 线路

    进行电子接触。

    附加到此帖子是我的最终设计。

    非常感谢您的帮助

    Simone