This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:GPC 计算器错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220EVM-744, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700665/bq27220-gpc-calculator-error

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

你(们)好

 

我已根据 sluub45b.pdf 文档使用 BqStudio 和 BQ27220EVM-744来创建日志文件(请参阅附件)。 但是、当我提交文件时、我收到以下错误消息。 请帮我找到我错过的内容吗? 谢谢你。

 

错误:计算未成功、但未确定具体原因。
       请检查所有文件是否都是根据文档准备的。
       已通知支助人员

e2e.ti.com/.../NCR18650BLi_2D00_ion.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mac 您好、

    您能否删除配置文件中"="符号前后的空格并重新提交、以便我们了解这是否有用。
    NumCellSeries = 1.
    CellTermV = 3000
    VoltageColumn = 1.
    CurrentColumn = 2
    TemperatureColumn = 3.
    ElapsedTimeColumn = 0
    FitMaxSOC%= 12
    FitMinSOC%=6
    LearnSOC%=7

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx
    我确实删除了空格、但收到了相同的错误消息。 然后、我尝试将"ProcessingType=1 "添加到我的 config.txt 中、但我很幸运。 错误消息保持不变。
    此致、Mac
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx
    我发现问题出在我的配置文件中缺少"ChemType"参数。 添加此参数后、我无误地接收到 GPC 参数。
    谢谢、Mac
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mac 您好、
    感谢您的反馈。

    此致
    Onyx