This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8756-Q1功率耗散

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672388/lp8756-q1-power-dissipation

器件型号:LP87561-Q1
主题中讨论的其他器件:LP8756-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好

我们正在对 IC LP8756-Q1进行最坏情况的电路分析。我们 在 数据表中查找 用于计算 IC 总功率耗散的信息 。由于数据不可用 、我们还尝试在 Webench 设计器中模拟上述器件型号、并查找 IC 的功率耗散。但对于上述器件、我们还尝试进行仿真 没有可用的模拟 。 请告诉 我们 计算 LP8756-Q1总功耗的可能方法

谢谢、此致

阿弗伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎使用 E2E! 我已将此帖子分配给一位应用工程师、他可以帮助您解决有关功率耗散的问题。 您很快就会听到反馈。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的回答。 期待您的回复。

    谢谢、此致
    阿弗伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Afreen、

    我们提供了用于计算功率耗散和估算效率的 Excel 表格。 它可用于功率分析。 或者、我们可以为您的用例提供基准验证数据。

    如果您可以发送电子邮件给我: tomi.koskela@ti.com 、我们可以讨论进行此操作的最佳方法。

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela