This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:输出上无法达到6.0V @ 100mA

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680129/tps61220-can-not-reach-6-0v-100-ma-on-output

器件型号:TPS61220

TPS61220布局与数据表/评估模块中的布局类似。 来自 USB 的输入电压为5V。 如果没有 OVP 激活、输出电压不能达到6V @ 100mA。 恐怕有人更新了数据表文档以在没有足够检查的情况下修改(将最大输出电压从5.5V 扩展到6.0V)。

 第一个周期0.6ms 为无负载、60R 接地(100mA)时大于1ms、再次为0.6ms 无负载。 对于1M/100k (接近5.5V)、一切工作正常(峰值为5.64V)、但在未激活 OVP 的情况下无法达到6.0V @ 100mA (峰值为5.84V、低于6.0V、应根据数据表正常工作)。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要向 EVM 了解一下这里会发生什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享您的原理图和布局? 我使用 EVM 进行检查、但器件在 VOUT=6V 时工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您查看 EVM。 布局如此...

    问题可能与使用的电感器有关。 它采用屏蔽式大电流 TDK MLZ2012M4R7WT、具有0.30R、180mA Isat 和500mA ITEMP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 电感器应该是根本原因。 请更改为饱和电流至少为500mA 的电感器。