This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:系统负载电压是多少、同时运行充电器和负载

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701107/bq24610-what-would-be-the-system-load-voltage-be-and-running-the-charger-and-load-simultaneously

器件型号:BQ24610

您好!

 这可能在数据表中进行了解释、但我希望可以更简单地回答它、  

对于 BQ24610、如果我具有以下设置、系统负载上的电压将是多少:

适配器的输入电压:18V (电流电源10A)

电池:锂离子 电池4节最大16.8V (最小10V)

我是否会在系统负载上获得18V 电压? 或者它会下降、它会使电压下降多少。 此外、当它以电池模式运行时、我会获得与电池电压相同的电压吗?

谢谢你

穆罕默德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    BQ24610是一款直接电源路径充电器。 这意味着输入电压直接传递到系统轨电压、如数据表中的应用图所示。