This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62240:SOT-23模式功能?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62240, TPS62260, TPS62821, TLV62568, TPS62561, LMR10510, TLV62585, TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677654/tps62240-sot-23-mode-function

器件型号:TPS62240
主题中讨论的其他器件: TPS62260TPS62821TLV62568TPS62561LMR10510TLV62585TLV62569

TPS62240的 SOT-23版本是否启用或禁用固定频率? MODE 引脚缺失、如何在内部连接?

增强请求:在数据表中对此进行了澄清:

"此引脚仅在 WSON 封装选项中可用。 MODE 引脚=高电平强制器件 在固定频率 PWM 模式下运行。 MODE 引脚=低电平通过从 PFM 模式自动转换到固定频率 PWM 模式来启用省电模式。' -很好,但是没有 MODE 引脚时的模式是什么?

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    该 IC 仅在 PFM/PWM 模式下运行。 此信息应位于第3页的比较表中。 请参阅 TPS62260 D/S 以了解这种情况的示例。

    但该器件很旧。 您是否需要引线式封装? 我们在 SOT-23封装和 SOT-563封装中采用了新的 TLV62568、该封装更小、但仍具有引线。 在 QFN 中、我们有效率更高的 TPS62821。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我在中设计了 TLV62568、它的省电模式会在我的模拟电路中产生过多的噪声。 因此、我正在寻找没有此脉冲跳跃模式的器件。 我想说的是 TPS62561、它在 SOT 模式下以连续 PWM 运行。 我在这里有评估板、输出看起来不错。 TPS62240本来是很好的、因为它与 TLV62568引脚兼容、并且不需要重新设计 PCB。
    我可以使用 QFN 封装、但如果我有选择、我更喜欢 SOT23-5等引线式封装、因为我拥有的空间和原型设计更加简单。 是否有更好的替代 TLV62568的建议? 我还有 LMR10510评估板、它的大电容器(1206左右)和美国国家半导体公司标识有点古色古香。 乍一看、输出看起来也不是很干净。
    输入5.5V
    输出2.1V 和3.2V (我需要这两个电源)
    电流< 100mA (典型值40mA)
    低噪声(无脉冲跳跃)

    谢谢、Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的讲解。

    如果要调试省电模式的问题、可以发布一些波形和设置。 您是否已经使用前馈电容器来降低 PFM 纹波?

    TPS62561是一种选择。 TLV62568/9系列中还有引脚对引脚的其他选项。 您使用哪种封装? SOT-23 (5或6引脚)还是 SOT-563?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 TLV62568DBV (SOT23-5)。 我没有尝试前馈 C、因为我没有想到任何基本变化。 您指的是哪个引脚兼容版本?

    马丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、在某些情况下、前馈电容器应降低纹波电压的幅度。 请参阅 TLV62585 D/S 中的图13和14

    我们很快将对 TLV62568和 TLV62569的强制 PWM 模式版本进行采样、但这将采用较小的 SOT-563封装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FF C:我看到-但它只是将间歇模式的频率增加了不到2倍-不足以做出重大改进。

    关于 TLV62568的强制 PWM 版本:何时提供? 如果我们进行重新设计、引脚分配和尺寸无关紧要、但是对于手动将它们连接起来进行测试、相似的引脚布局将是不错的。

    另一个增强请求:为相似功能5引脚或6引脚封装开关模式稳压器提供相同的引脚排列...

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    CFF 还可降低纹波幅度。 频率越低、问题是否出在您的系统中?

    强制 PWM 器件应在本月晚些时候进行采样。

    5引脚和6引脚 TLV62568器件是引脚对引脚的。 DRL 封装更小、并且方向不同。

    当然、您可以为这些器件中的任何一个订购 EVM 以快速进行测试、而无需自己制造 PCB。 我建议这样做、而不是尝试将不同的引脚分配器件连接到现有 PCB 上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    间歇式 PWM 模式频率远低于开关频率、当我使用 LC 滤波器对输出进行滤波时、衰减要低得多。 我还遇到了滤波器阻尼在原理图中出现错误的问题、因此出现了一些谐振效应(现已解决)。

    如何保持强制 PWM 采样? 他们是否获得了新的器件型号?
    我同意 EVM。 另一方面、用一些显微镜频带连接 SOT-23也是可行的、只是在批量生产中不是如此...

    马丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    强制 PWM 版本在器件型号的末尾将有一个"A"、并且在准备好采样时可在网上进行采样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有任何迹象表明何时大致需要查找这些内容? 或者、我可以通过某种方式设置通知吗? 当我们谈论 Q3左右时、我想避免每天都去看...

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望他们将在4月底上网。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    产品文件夹和 D/S 已准备就绪: www.ti.com/.../TLV62568A 该页面应提供一两周的样片。