This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS82084:所需的时间刻度更高

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700820/webench-tools-tps82084-finer-time-scale-needed

器件型号:TPS82084
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 Webench 团队:

创建此在线原理图的客户想要测试一个低至7.8us 的更新周期、但说 Webench 只允许他下降至330us。 请参阅以下内容:

“此降压1V2将用于 DDR4 4Gb (256MB X16)的 POL。 DDR4对刷新周期的负载瞬态(50mA 平均到峰值250mA)具有非常严苛的要求。 刷新周期为260ns。

我想在 Webench 上用这种类型的刷新周期与负载瞬态(周期260ns、50mA T0+130ns、250mA T130ns+130ns)进行一些仿真。 这个短周期的周期可以在 Webench 上完成吗? 我确实尝试过,但期限仅为300us。”

这是软件中的限制吗? 我们是否能够在时间轴上获得更多粒度、或者 Webench 是否限制为300us?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德鲁斯:

    目前、我们不支持在 Webench 上进行如此小的仿真。

    或者、您可以将设计导出到 TINA-TI 工具并根据要求更改负载。

    请按照以下步骤下载 TINA-TI .tsc 文件。

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    谢谢、

    Kiran Kumar