This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:输出电压为24V 时具有高升压静态电流

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672847/tps55340-high-boost-quiescent-current-at-vout-24v

器件型号:TPS55340

尊敬的 TI:

我遇到了 TPS55340升压 IC 在24V 输出电压、无负载条件下的高静态电流问题。 对于低于12V 的输入电压、在空载条件下、输出电压为24V 时、静态电流相当高。

输入电压为9V、Iq ~ 6至7mA。 在 TI 评估板中、电流为~ 4mA。

我的工作规范如下所示。

输入电压:12V

输出电压:24V@0.5A

输入电压:9V

输出电压:12V@1A

如何降低静态电流?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思实际上是负载电流、而不是静态电流。 对于输出电压为24V 的 TPS55340,空载电流处于 大约>5mA 的范围内。 很难将其降低到较低的值。 因为 IC 仍在无负载开关。

    静态电流是指没有开关时的电流。 请仔细检查数据表。

    您可以添加一个开关来断开 Vin、并使用 TPS55340来减小 Vin。