This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54040:VIN 斜坡时间较慢时的行为

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671449/tps54040-about-behavior-when-vin-ramp-time-is-slow

器件型号:TPS54040

大家好、

 

我们的客户正在以下条件下评估 TPS54040。

但是、当 VIN 斜坡时间较慢(从0V 到5.0V 大约为90ms)时、VOUT 不稳定。

 

[条件]

VIN=5.0V

Vout=2.8V

Iout=70mA 左右

EN 引脚断开

 

如果您对此情况有任何疑问、请告知我们。

 

您会告诉我您的联系信息吗?

我可以发送客户信息。

我期待您的回复。

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要提供原理图和一些行为波形。

    如果可能、还会显示布局快照。

    请发送至 simpleswitcherapps@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank - San、

     

    我联系了以下电子邮件地址。

    但是、我还没有收到您的回复。

    我期待您的回复。

     

    此致、

    Kanemaru