This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61090:数据表中 C2的用途是什么

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672284/tps61090-what-is-the-purpose-of-c2-in-the-data-sheet

器件型号:TPS61090

你好

我尝试使用 TPS61090从3.8V 输入电压中获得5.0V 输出电压。

我尝试在 TPS61090数据表第1页的简化版应用原理图中了解 C2电容器的用途:    

如果使用100uF 钽电容器作为输出电容器、则 C2电容器用于什么用途、C2电容器假设是陶瓷电容器或钽电容器。   

提前感谢您在这方面提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您是否还可以在数据表第19页的布局图23中指定与 C6和 C2相对应的电容器(输出电容器1和输出电容器2)。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C2是一个用于吸收高开关频率电流脉冲的陶瓷电容器。 输出电容器2是陶瓷电容器、输出电容器1是钽电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。   

    C2的值是否应该是2.2uF 的固定值、如 tps61090数据表第1页的简化版应用原理图中所示?  数据表第15页介绍了如何选择输出电容器、但如果我正确理解了输出电容器、则只讨论钽电容器的值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。

    C2的值是否应该是2.2uF 的固定值、如 tps61090数据表第1页的简化版应用原理图中所示? 数据表第15页介绍了如何选择输出电容器、但如果我正确理解了输出电容器、则只讨论钽电容器的值。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C2可以为1uF~10uF。
    你是对的。 第15页中的电容约为钽电容。