This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950 COMP 引脚问题

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679633/ucc28950-ucc28950-comp-pin-questions

器件型号:UCC28950

你(们)好  

在正常运行模式下,如果突然下拉 COMP 引脚,IC 是否会损坏或只是导致控制器关闭,会发生什么情况?

如果长时间测试、是否有副作用?

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,红

    不建议从外部下拉(或上拉) COMP。 如果您想停止 UCC28950的运行、正确的选择是使用小型 MOSFET 或双极晶体管下拉 SS/EN 引脚。 通常小于500mV 就足以用于关断。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Colin、

    我只是想知道、如果从外部拉低 COMP、会有什么副作用、比如损坏 IC 或外部电路?
    背后的问题不是为了保护

    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,红

    总结一下这个主题。 使用外部误差放大器的 CI/CV 控制的正常配置是将 UCC28950上的误差放大器配置为单位增益跟随器、并将 EA+用作控制输入-下面的草图是这个想法的模拟实现。

    此实现还意味着控制输入信号不必克服 COMP 引脚的输出驱动能力。

    如果 VREF 上的负载比误差放大 器内部使用的8mA (最坏情况)低23mA、则应该可以直接驱动 COMP 引脚–因此客户可以在 VREF 上额外增加15mA 的外部负载。  如果客户希望使用此选项、则应仔细评估此选项。

    此致

    Colin