This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61090:LBO 引脚上拉电阻器问题

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61230, TPS61090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672651/tps61090-lbo-pin-pull-up-resistor-question

器件型号:TPS61090
主题中讨论的其他器件:TPS61230

 你好。

我希望使用 TPS6109使 Vin = 3.8V、Vout = 5.0V。  我希望 IC 在输入电压= 3.20V - 3.25V 时停止运行。  使用上述公式、我计算了所需的 R1和 R2值。  是否需要进行任何计算来计算 LBO 引脚的上拉电阻器、或者无论我们希望 IC 关闭什么 Vin、拉电阻器的1M 欧姆值是否为所需的电阻器值?  

换言之、LBO 引脚的1M Ω 上拉电阻器是固定的、R1的值是唯一需要更改的值、以便使 IC 在特定的 Vin 值处关断?  

感谢您在这方面提供的任何帮助。

数据表: www.ti.com/.../tps61090.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们支持该部件的工程师目前正在出差、他很快就会回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要满足您的要求、请选择 TPS61230。
    TPS61090的 LBI/LBO 无法关断 IC。 引脚的功能仅指示低输入电压。