This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:TPS53355的 PG 接收器容量

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700983/tps53355-pg-sink-capacity-for-tps53355

器件型号:TPS53355

如下图所示、我认为 PR22的最小电阻取决于内部 PG MOSFET 的灌电流容量和 VREG 的电流限制(30mA)

我是否可以知道最小电阻的限制是什么?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JC、

     PG 下拉 FET 的最大导通电阻为55欧姆。  您应该调整电阻器的大小、使低电平电压低于您的逻辑阈值。  因此最小电阻为 Rmin = Vreg5 - Vlow /(Vlow / 55)