This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV809:当 VDD 毛刺脉冲为0.6us 时、TLV809是否不会生成复位脉冲?

Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672021/tlv809-does-tlv809-not-generate-reset-pulse-when-0-6us-vdd-glitch

器件型号:TLV809

 大家好、

 我们的一位客户希望了解当输入 VDD 毛刺小于0.6us 时 TLV809是否生成/复位信号。

 根据器件数据表(SLVSA03D)中的图7、TLV809至少需要0.6us 的 VDD 毛刺脉冲宽度 、以确保/复位脉冲生成。 但客户希望知道毛刺脉冲宽度、以确保无/RESET 输出。 如果脉冲宽度小于0.3us、 则不会绝对生成/RESET 脉冲?

 还是很难保证 VDD 毛刺脉冲的脉冲宽度不生成/RESET 信号?

  非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    定义规范的方式以及我们可以看到的是、VDD 上需要至少3us 的脉冲宽度、/RESET 才会激活。 如果 VDD 上的脉冲宽度为3us 或更长、则应在所有运行条件下触发/RESET。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    感谢你的答复。 我可以再问一个问题吗? 如果 VDD 毛刺脉冲宽度小于0.5us、您是否认为/RESET 被触发? 当毛刺脉冲电压为 VDD-0.6V 边界电平时、脉冲宽度是否介于0us 和0.6us 之间?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    如果脉冲宽度小于3us、我们无法保证将触发/reset。 为了回答您的问题、我认为0.6us 的脉冲不会触发/复位。 我想0.6us 脉冲宽度将被忽略。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    小于0.6µs μ s 的毛刺不会触发复位信号的目的! 这是一种噪声抑制。 这在许多情况下都是合理的、因为这些快速毛刺脉冲不会出现真正的欠压情况、而是仅出现噪声。 毛刺脉冲非常短、通常的去耦测量可以将其滤除、因此无需重置整个系统。

    如果您不需要数据表中称为"Vdd 瞬态抑制"的"噪声抑制"、则必须选择另一个复位芯片。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    非常感谢您的回复。 这很有帮助。

    此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    非常感谢。 您的回复非常有帮助!

    此致、
    Kazuya Nakai。