This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62067-Q1:最短导通时间

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62067-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682943/tps62067-q1-minimum-on-time

器件型号:TPS62067-Q1

尊敬的先生。

我的客户正在考虑将 TPS62067-Q1应用为
VIN=5V、VOUT=1.2V/2A 的开关稳压器。

数据表中未定义最短导通时间。
因此、我想确保 TPS62067-Q1没有问题
输入电压和输出电压条件下的电压。
普莱塞提供您的建议。

此致、
H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此配置是此器件的一个非常典型的使用条件。 数据表中的建议运行条件完全涵盖了该范围。 数据表中的图11还显示了此条件下的效率数据。