This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62162-Q1:TPS62162-Q1的最大额定电流是多少?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62162, TPS62162-Q1, TPS62172-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682487/tps62162-q1-what-is-the-maximum-rated-current-of-tps62162-q1

器件型号:TPS62162-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62162TPS62172-Q1

尊敬的 TI 团队:

这是我们用于降压转换器 的部件:TPS62162-Q1

输入电压= 5V

输出电压= 3.3V

所需的最大负载电流= 400mA。


数据表说明中的最大电流= 1A

高侧 MOSFET 正向电流限制最大值(静态电流限制)从数据表中删除了 I_limf = 2.45A

电感器两端的电压为 V_L = 5 - 3.3 = 1.7V

输出电感 L = 1uH

传播延迟= 30nS (传播延迟的电气特性中没有信息,这个30nS 是从数据表的第11页 EQN-5的计算端获取的值,所以请告诉我 TPS62162传播延迟是否有标准值)

传播延迟导致的动态电流限制=  

I_limf +(V_L / L)* t_pd   

= 2.45 + (1.7/1 *^(-6))* 30 * 10 ^(-9)   

= 2.501A

我的输出电流仅为400mA。 但我只需要确保我的所需负载电流小于额定电流。 以下是我的问题、

最大额定输出电流是1A 或2.45A 或2.501A?  

2. TPS62162-Q1是否具有过流关断功能? 我了解到该器件存在热关断、但我找不到过流关断等任何东西?

我的目的是确定过流期间的最大关断时间?

3.当 EN 引脚被拉至低电平时、关断输出电压需要多长时间? 我在数据表中找不到此信息。  

此致、

VT

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS62162-Q1旨在可靠地提供1A 输出电流。 它不能用于更高的输出电流。 因此、我不清楚您在这里尝试计算的值。

    无论如何、对于最大400mA 的负载电流、我建议使用 TPS62172-Q1。

    我也不理解您对关断时间的问题。 如果您提供有关如何使用此参数的更详细说明、可能会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意,除第一页“功能”下的信息外,电气特性中没有最大额定电流信息,而动态电流限制信息在(EQN -4,第10页)中。 那么、我对最大额定电流有点困惑?

    我也不理解您对关断时间的问题。 如果您提供有关如何使用此参数的更详细说明、可能会有所帮助:

    从数据表中:"如果超过高侧 MOSFET 开关的电流限制、限流比较器也会关闭开关。 在防止击穿电流的死区时间后、低侧 MOSFET 整流器导通、电感器电流斜降。 电流现在从电感器流向输出电容器和负载。 电流通过低侧 MOSFET 整流器返回到电感器。 下一个周期再次由关闭低侧 MOSFET 整流器和打开高侧 MOSFET 开关的时钟信号启动。'

    这听起来像是周期到周期限制器、请确认我的理解。
    我想知道哪个频率模块会检查过流情况

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在数据表(第8.5节)的电气特性表中找到电流限制的最小、典型和最大参数。 这是开关电流限制、而不是输出电流限制。 您可以在文献中找到有关降压转换器工作原理以及如何理解这些参数的基本信息、例如在本 应用手册中。

    正如您在数据表中看到的、"如果超过高侧 MOSFET 开关的电流限制、限流比较器会关闭开关"。 我不知道有任何豁免。