This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:BQ40Z60 -它不能对电池充电。

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700688/bq40z60-bq40z60---it-doesn-t-charge-a-battery

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO


我已经编写并测试了与 BQ40Z60EVM 相同的电路。

要充电的电池为11.1v 3节锂聚合物电池。 我通过 bqStudio 观察寄存器、CHGSTAT 寄存器未设置、并且根本没有充电电流流动。

pH 不会像 EVM 那样因使用示波器而进行切换。

如果有人告诉我问题所在、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bqStudio 的屏幕截图和原理图看起来不错、电池组应该能够充电。
    是否可以从 bqStudio 以及您的 gg 文件发布简短日志以进一步调试?
    对于日志、您可以单击"Register"屏幕中的"Start Log"按钮。
    对于 gg 文件、您可以单击"Data Memory"屏幕中的"Export"按钮。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢你的答复。

    这是我的日志文件、我发现 CHG FET 和 DSG FET 没有关闭。

    在 BQSTUDIO 中、栅极电压在13.2V 时保持在12.8V、即使 FET_EN 被置位和清零...

    我连接了 HIDRV 的脉冲。 这很奇怪。

    
    

    焊接是否有问题?

    此致。 Kim

    e2e.ti.com/.../4073.20180620.gg.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果电路由多层组成、运行是否可能会发生错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过一些调试(重新焊接等)后、允许较小的充电电流(60mA 至100mA)流动。

    但它仍然不像 EVM 板那样工作。 我们回顾了电路的几个部分、发现:

    1.根据 FET_EN 的 DSG 电压低于 EVM 板(12 ~ 13V)

    2. pH 波形不同(附图)

    e2e.ti.com/.../20180620_5F00_2.gg.zip