This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:查找类似于 XR76205的器件

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMS3655, LM73605, LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682332/lmr14050-looking-for-a-part-similar-to-xr76205

器件型号:LMR14050
主题中讨论的其他器件:LMS3655LM73605

你(们)好。

我们是否有任何与 XR76205相似的器件(或任何线路图器件)?  

它必须是具有同步整流功能的转换器。

谢谢!

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    LMS3655或 LM73605是5A 同步降压转换器。 如 有任何疑问、请查看 TI 网站上的数据表并告知我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    我实际上向我的客户推荐了 LM73605、但我们和 Exar 之间的价格差距相当大...

    但我认为这是唯一两个符合其要求的解决方案。

    谢谢!

    此致、
    许耀明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    什么是应用 Vin/Vout? 如果占空比>40%且 Vout>=5V、则 LMR14050的转换效率可能与同步转换器相似。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    运行条件如下所示:(使用2个降压转换器时表现良好)

    (1)输入电压:9-36V /输出电压= 5V /输出电流= 5A

    (2)输入电压:9-36V /输出电压= 3.3V /输出电流= 5A

    在这些条件下、LMR14050的效率是否仍然与 LM73605相当?

    谢谢!

    此致、
    许耀明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    我检查数据表和以下 eff 数据以供您参考:

    输入电压:12V/Vout = 5V/Iout = 5A

    LMR14050 eff = 88% LM73605 eff = 92%


    输入电压:12V/Vout = 3.3V/Iout = 5A

    LMR14050 eff = 83% LM73605 eff = 90%

    高性能 LM73605具有比 LMR14050更好的转换效率、这更具成本效益。