This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:TPS53353对开关频率、输出电容器和 VDD VREG VBST 电容器的建议值有疑问。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682167/tps53353-tps53353-is-question-about-switching-frequency-output-capacitor-and-vdd-vreg-vbst-capacitor-recommend-value

器件型号:TPS53353

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 TPS53353。

我有疑问。

问题1.
当使用数据表第14页的表1以外的电阻器时、开关频率是多少?

kΩ、当它为200 μ s 时、开关频率是多少 kHz?


问题2.
输出电容器。

在输出电容器上放置导电聚合物电容器时、是否可以使用完全并联的陶瓷电容器?

如果您有设计指南等内容、
可以告诉我吗?

问题3.
您能否告诉我分别为 VDD、VREG、VBST 建议的电容值。

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、
    1.应使用表中显示的确切值。 如果您在两者之间使用值、则可能会得到相邻电阻器值的更高或更低开关频率。 您将不知道您将得到哪一个。
    2.您是否询问聚合物和陶瓷电容器并联组合? 如果是这样、您可以执行该操作、但需要检查输出纹波。 通常、纹波减少量足够大、您需要使用数据表第8.2.2节中所示的纹波注入电路、并将设计视为陶瓷输出设计。 但它将取决于您选择的实际组合。
    3.这里没有你需要知道的东西。 只需使用建议的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JohnTucker:

    非常感谢您的回复。

    我回复我的客户您的答案
    我将对其进行反馈。

    最恰当的考虑。