This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:此 IC 的替代产品

Guru**** 2580925 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670605/bq25895-alternative-to-this-ic

器件型号:BQ25895

您好!

我想将超级电容器用于移动电源应用、我正在搜索与 BQ25895等效的 IC、以便从外部源为超级电容器充电。 此 IC 应该能够执行 PowerPath 管理、以便智能地为手机充电、这是我的唯一标准。 此外、任何其他解决方案也是可以接受的! 请帮助!

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq25895或 bq25895M 是适用于移动电源应用的充电器。 bq25895M 可在 OTG 升压模式下运行、该模式下的 VBAT=2.5V、典型值为 MIN_BAT_SEL = 1。 但是、它们专为电压范围为3.84V 至4.61V 的锂离子电池而设计。 如果超级电容器电压可以包含在上述范围内、最佳替代解决方案是、如果您的充电电流要求高于1A、则将 I_PREcharge 设置为最高电平、因为预充电阈值固定为2.8V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,
    您是否要说,如果我可以连接电压介于3.84和4.61之间的超级电容器,并且超级电容器的设置输出电流高于1A,那么它在 BQ25895中应该可以正常工作??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3.84V 或4.61V 是 REG06[7:2]设置的完全充电电压。 当电压介于 REG03[3:1]设置的 VSYS_MIN 与充满电的电压之间时、您可以实现 REG04[6:0]设置的快速充电电流。