This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:软启动时的快速开关频率问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682936/ucc256303-fast-switching-frequency-problem-at-soft-start

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件:UCC256304

你(们)好  

在软启动操作期间、频率显示高达600k。

数据表指出它高达1M。

查看上面的数据表数据是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andy

    1MHz 是 UCC256304的最大开关频率能力。 软启动中的实际开关频率由 LL/SS 引脚电压和 VCR 引脚电压定义、600kHz 是非常正常的开关频率。

    此致、
    云生