This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070EVM-693:LED 驱动器应用程序噪声问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070EVM-693

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699516/tps63070evm-693-led-driver-application-noise-issue

器件型号:TPS63070EVM-693

尊敬的先生:

我们使用 TPS63070EVM-693并按照以下应用报告操作、针对 LED 驱动器进行了修改。 但可以从 L1听到噪声。 您是否有解决此噪声问题的解决方案? 谢谢!

应用报告: www.ti.com/.../slva419b.pdf

此致、

Sam Shyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!

    您使用了应用手册的哪种设置? 流经二极管的电流是多少?
    您能否测量转换器的输出电压以及基准电压?
    您是否在 PWM 模式下使用该器件?

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte、

    您使用了应用手册的哪种设置?
    Sam:图3。 电容值。
    流经二极管的电流是多少?
    Sam: 134mA
    您能否测量转换器的输出电压以及基准电压?
    SAM:将立即进行测量并更新。
    您是否在 PWM 模式下使用该器件?
    Sam:不 VREF 连接至3.3V。 EN 引脚上拉至高电平至 Vin。

    ILED:0.134A
    R1: 4220欧姆
    R2:1100欧姆
    R3:1.1欧姆
    VREF:3.3V
    输入电压: 3.8伏

    此致、
    Sam Shyu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!

    输出电流为134mA 时、该器件以 PFM 模式运行、这可能会导致开关频率降低、从而产生噪声。
    尝试通过将 PS/SYNC 引脚拉至低电平来使用强制 PWM 模式。

    尝试降低电感器噪声的其他措施是使用更小的外形尺寸或通过增大输出电容器来降低输出电压纹波。

    请告诉我们 EVM 上的电感器和输出电容器是否仍然是原始电容器。 如果没有、请分享器件型号。

    此致、
    Julian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

     电感器和输出电容器仍然是 EVM 上的原始电容器。 我将尝试您的建议。 非常感谢!

    此致、
    Sam Shyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

    我将低 PS 引脚拉至 GND 以进入 PWM 模式已解决此噪声问题。 非常感谢您的帮助~

    此致、
    Sam Shyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    将低 PS 引脚拉至 GND 以进入 PWM 模式、此模式已解决此噪声问题。 非常感谢您的帮助~



    此致、
    Sam Shyu